This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:TI 推荐

Guru**** 2892810 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33420, UCC14140-Q1, UCC12040, UCC12050, UCC33020, UCC15240-Q1, UCC14131-Q1, UCC3808-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412798/ucc12040-ti-recommendation

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC12050UCC33020、UCC33420、 UCC15240-Q1、UCC14140-Q1、 UCC14131-Q1UCC3808-2

工具与软件:

请推荐不是模块电源且耐受电压超过2000V 的隔离式直流/直流转换器。 由于它采用电池供电、因此可以输入3-7V 电压、输出3-7V 电压、最大实际输出电流为3A。 芯片最好是5A 电流、空间有限最好不要大体积芯片。 最好是找到 SMD 小尺寸芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    以下是隔离式直流/直流转换器的所有可能选项:

    UCC12040或 UCC12050 (5V/5V) Pout=0.5W、 UCC33420 (5V/5V)或 UCC33020 (3.3-5V/5V)。 Pout=1.5W

    UCC15240-Q1 (21V-27V/24V)。 Pout=2.5W

    UCC14140-Q1 (9-18V/24V) Pout=1.5W、UCC14131-Q1  (9-18V/24V) Pout=1.5W

    您可以在产品网页上查看类似器件。 对于您的低电压规格、第一条线路上的器件是最合适的、但您可以获得高达1.5W 的功率(UCC33420)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计们、

    让我们对所提议的内容持现实态度。 没有能够提供15W-25W 输出功率的隔离式集成偏置模块! 小尺寸的下一个考虑因素是变压器驱动器、但对于如此低的输入电压、高输出功率、 TI 变压器驱动器 是一项延伸。 在不放宽规格或更改配电的情况下、最接近的解决方案可能是推挽式(UCC3808-2)、但即使该解决方案需要4.5V UVLO 启动电压。  

    Steve