This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:确认 Vin 超出工作范围的问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413088/tps22950-confirmation-of-the-issue-about-vin-exceeding-the-operating-range

器件型号:TPS22950

工具与软件:

Vin 的最大建议工作范围为5.5V。
超过该值(不超过绝对最大额定值6V)是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨竹内山

    超过最大建议规格但保持在绝对最大限值范围内不应对器件造成任何损坏、但某些功能可能会受到影响(例如 ron 值、可靠性数值等)

    在此场景中、最好在客户端测试器件。  

     我可以知道工作电压和电流以及任何特定的保护特性要求吗、我可以检查是否有任何其他更适合该应用的器件。  

    此致、
    Arush