This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:当 VBUS 和 VBAT 电压近似相等时运行

Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24157, TPS65200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405847/bq24157-operation-when-vbus-and-vbat-voltages-are-approximately-equal

器件型号:BQ24157
Thread 中讨论的其他器件: TPS65200

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们在以下通用配置中使用 BQ24157。

当 BQ24157为电池充电并拔下交流适配器时、VBUS 上似乎产生了从 BQ24157到交流适配器的反向电流。

未使用 BQ24157的 OTG 模式。

根据交流适配器的类型、上述操作最多可重复半天。

即使未插入交流适配器、MCU 也会认为电池正在充电。

我认为这个问题是、它在运行是由于连接到交流适配器中的电容器中存在剩余电量、但连接到交流适配器中的电容器中的剩余电量仍然接近电池电压。

是否有办法避免这种行为?  

另外、好像波形产生了反向电流、但由于 VBUS 接近 VBAT、您是否认为电池产生了反向电流?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息。

    USB 连接器已连接、交流适配器已插入插座、然后拔下。

    当我们确认电池电流时、我们发现它正在放电。 (+侧是充电方向。)

    拔下交流适配器时电池反向电流特写。 尽管 USB OTG 被禁用、但其运行方式与从 VBAT 到 VBUS 的升压转换器类似。

    如果有办法避免此问题、请告知我们。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    我将了解该行为。 与此同时、您能分享一下您的解决方案的原理图吗?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    您是否还可以在此状态下共享寄存器值?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    由于电路图包含机密信息、我们会通过消息将其发送给您。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    将在假期后进行检查和回复。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我想报告寄存器值。

    状态 00h-06h 如下所示:

    -​​用户设置的值

      0xC0、58、6C、00、23、 00、31

    -​​拔下交流适配器时的值

      0xD0、58、6C、51、0B、 10、31

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    感谢您的讲解。  

    这看起来可能会提升性能。 如果自举电容器泄漏电流或者与壁式适配器有长电缆连接、则会出现意外的 OTG 模式。 请尝试稍微增大引导值或更改所用的特定组件以查看行为是否消失。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我们尝试将33nF BOOT 电容器更改为47nF 和100nF、但这并没有解决问题。

    我们还尝试了四种不同的交流适配器、其中两种会出现此问题。

    所有适配器的电缆长度均为1m、因此大容量适配器似乎容易出现此问题。

    我相信大家都知道、即使器件不是处于"OTG 模式"、也会以"升压-降压"的形式运行。

    是否有办法在寄存器设置等方面避免此问题?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    我还在熟悉这种行为。 我将检查是否有任何寄存器设置有助于防止这种情况发生。 同时、您可以参考有关 TPS65200的此应用手册、但仍与 BQ24157直接相关。

    应用手册

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我已经阅读了应用手册。

    即使在总结中、似乎也很难完全避免这种行为。

    这往往是不可避免的、尤其是当交流适配器中的输出电容器很大时。

    因此、使用了一个复位 IC。

    /*

    USB 标准电压(+/-5%= 4.75V)>复位电压>电池浮充电压(4.1V/4.2V)

    */

    我认为除了使用上述公式设置它之外没有其他方法、您认为什么?

    我们想尝试在 VBUS 和 GND 之间使用一个电阻、但我担心根据最佳电阻值、总是会浪费功率。

    请告知我们是否有最佳的权变措施。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    [报价 userid="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405847/bq24157-operation-when-vbus-and-vbat-voltages-are-approximately-equal/5398587 #5398587"]

    /*

    USB 标准电压(+/-5%= 4.75V)>复位电压>电池浮充电压(4.1V/4.2V)

    */

    我认为除了使用上述公式设置它之外没有其他方法、您认为什么?

    [报价]

    为了确认我的理解、如果 USB 降至复位阈值以下、那么 IC 会被复位?  如果您知道输入电压容差、这是一种可行的解决方案。

    我们想尝试在 VBUS 和 GND 之间使用一个电阻器、但我担心根据最佳电阻值、它总是会浪费电能。

    这肯定可以减少此行为、因为它会增加 VBUS 上的放电能量、但正如您提到的、它会增加交流电源线的能耗。 如果您计划使用 OTG 模式、那么它可能也会使它的效率更低。 对于更大的 VBUS 电容、所需的精确电阻可能也必须更高、这可能需要进行一些测试。  

    请告诉我们是否有最佳解决方法。

    从历史上看、这个问题通常是通过调整 BTST 电容来解决的、但在您的情况下看起来并没有起到什么帮助。 根据应用手册、更改 DPM 电压可能也可能会减少 CBOOT 最小值。 您是否能够使用此设置进行测试?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    这也可能是由于最近 USB AC 适配器的容量变得越来越大。

    如果增加自举电容器的容量和下拉 VBUS 没有效果、我们将考虑使用复位 IC。

    此致、

    毫米