This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:PG 引脚的工作条件(开漏输出开/关)

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410625/tps63021-the-operating-conditions-of-the-pg-pin-open-drain-output-on-off

器件型号:TPS63021

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户对 TPS63021的 PG 引脚(OC 输出开/关)的运行条件有疑问?

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能告诉我 PG 端子(开漏输出开/关)的运行条件吗?

-根据产品说明书第10页上的"7.3.4电源正常",

根据、当达到"平均电感器电流限制"时、PG 输出变为低阻抗(OC 输出开启)。

"平均电感器电流限制"是多少? (它是 IC 内部还是 IC 外部的信号?)

基准值是否​​在数据表中列出?

-如果 PG 终端除上述外还有任何其他开/关操作条件,您能告诉我吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一三:

    它是一个内部信号、您可以在 EC 表中找到 Isw、这也表示平均电感器电流限制。、

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    我知道 平均电感器电流限值为7.3.4平均 电感器电流限值=平均开关电流限值为6.5电气特性

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  信一:

    不用客气。 如果他们还有其他问题、请告诉我、我将先关闭该主题、但您可以在需要时重新打开该主题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    (1)对于"平均电感器电流限制"或"ISW 平均开关电流限制"、

    在 TPS63021中、所测量的电流在何处?

    例如、它是指流入 L1或 L2端子的电流吗?

    还是在 IC 内部产生而无法在 IC 外部测量的电流?

    (2)如果正在监测流入 L1或 L2端子的电流、

    我认为应该理解以下几点、对吗?

    当 L1或 L2端子的电流为4000mA (±500mA)或更高时、PG 端子的 OC 输出关闭、

    当电流为4000mA (±500mA)或更低时、PG 端子的 OC 输出开启。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一三:

    电流检测始终基于内部降压高侧 FET。 这意味着测量节点 Vin 和 L1之间的电压差。

    在降压模式下、由于跟随该 FET 的电流是不连续的、因此器件将根据不同的条件生成输入电流的下降里程。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    我了解 Vin 和 L1之间的电流检测测量。

    测量的电流在器件内部取平均值、当超过平均电感器电流限制阈值时、PG 关断、当低于电流限制阈值时、PG 导通。 是这样吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一三:

    是的、您完全正确。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一三:

    欢迎你,未来的答复可能会延迟,因为我从明天离开办公室到未来的 Turseday。

    此致

    TAO