This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870:TPS62870和放大器;TPS22990

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62870, TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411316/tps62870-tps62870-tps22990

器件型号:TPS62870
主题中讨论的其他器件: TPS22990

工具与软件:

大家好!

我使用了 TPS62870 + TPS22990的架构。

一些问题、如下所示。

问题1。 对于  TPS62870、如果保持 EN (低电平有效)、是否可以控制 I2C? 直到我设置 所需的电压、然后释放 EN 引脚。

问题2: 当电压设置由 i2c 进行控制时、由于输出电压有许多变化、因此 输出电感器已固定。 它是否会产生影响?

问题3。 对于 TPS62870、 软启动斜升仅为500us/1ms/2ms/4ms。 因此、我使用负载开关 TPS22990以实现更多的斜坡时间控制。

    但正如第9.3.2节所述。 输出电压似乎为5V、3.3V、1.8V、1.05V 和0.6V。 作为我的架构、TPS22990的输入将是 TPS62870输出。

    如果我想 为 TPS22990设置1.2V 和1.8V 电压、则 上升时间将为10ms 和100ms。 如何设置 CT?

    

谢谢。

此致

Lara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lara、您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题。

    问题1。 一旦器件完成初始化、I2C 接口就会启用、并且不受 EN 引脚状态的影响

    问题2:  这取决于您的系统要求。 您只能针对一个 Vout 优化设计、而其他电压将具有不同的性能。 您可以按照数据表第10章中的计算、检查不同 Vout 设置的影响。

    Q3:如果我正确理解了您的应用、TPS62870只为 TPS22990供电、进而控制更长的上升时间。 在这种情况下、TPS62870的上升时间可以保留为默认值。

    TPS22990根据电压的不同有不同的上升时间、但不能将其设置为1.2V = 10ms 和1.8V = 100ms、因为它们需要不同的电容器。

    此外、所有示例计算的范围都小于1ms、因此我认为此器件不适合如此长的上升时间、但我对这些器件不精通。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    感谢您的答复。

    对于 Q3、我对 TPS62870的上升时间可保留为默认值感到困惑。 是否意味着我将 TPS62870上升时间设置为1ms、然后将 TPS22990设置为1ms、那么我的总上升时间将为2ms?

    我  在测试板上有两组 TPS62870 + TPS22990、一组用于1.2V、另一组用于1.8V。 您能帮助推荐电容器吗? 适用于1.2V 10ms 和100ms 以及1.8V 10ms 和100ms。 我可以 在测试时更换这些电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lara、

    TPS62870将以设定的斜率升高输出电压。 一旦达到 TPS22990的启动阈值、它就会开始运行、并在一段延迟后斜升。 因此结果将介于1ms 至2ms 之间。

    如前所述、我不是该器件的专家。 我将此问题分配给另一个支持该问题的团队。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lara、您好!

    我很乐意为您提供 TPS22990方面的帮助。

    通过 CT 引脚无法实现100ms 的上升时间。

    可以在100ms 后提供 ON 信号并打开负载开关。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    10ms 呢?

    是否可以通过 CT 引脚进行控制?

    谢谢。

    此致

    Lara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lara、您好!

    仅仅基于 CT 引脚可能无法实现10ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的帮助。

    此致

    Lara.