This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:需要 PSpice 仿真模型

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295, TPS65296, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411036/tps65296-need-pspice-simulation-model

器件型号:TPS65296
《主题中讨论的其他器件:TPS65295、、 TINA-TI》

工具与软件:

您是否具有适用于 TPS65296的 PSpice 模型?  我看到您有一个用于 TPS65295的字节、但我需要它用于 TPS65296。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奥罗拉今天和明天都不在办公室,她将在本周结束前回复。 我们没有适用于 TPS65296的 PSpice 模型、您可以仅使用 TPS65295吗、因为行为是类似的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只对该器件进行了 TINA 仿真。 请在产品文件夹中下载。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上是一个 TINA 仿真文件、或者只是一组 Altium EVM 设计文件。  下载的文件在 Altium 中打开、看起来只是 Altium 设计文件。  我的计算机上未安装 TINA、因此无法检查是否可以在 TINA 中打开和进行仿真。  在我的公司计算机上安装任何软件之前、我必须了解一个流程、在解决安装 TINA 的麻烦之前、您能否确认文件将在 TINA 中打开并运行仿真。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从以下链接安装 TINA。 谢谢。

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=TINA-TI&tisearch=universal_search&usecase=software  

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这并没有回答我的问题。  我知道如何安装 TINA 软件、但需要与我的公司协商、才能获得在我的公司计算机上安装任何软件的批准、这是一个漫长的过程。  在结束这个长时间的过程之前、我想确认它的文件实际上是 TINA 文件、可以让我运行仿真。  它们看起来只是 Altium 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    我检查发现它的 Altium 文件、不是 TINA-TI 模型。 因此、只能使用 TPS65295 PSpice 模型作为替代。