This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:输出纹波很大

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410920/tps54561-the-output-ripple-is-large

器件型号:TPS54561

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、ZTE 在其新 CPE 项目中使用 TPS54561。 他们发现瞬态测试期间电压纹波很大。 您能帮助检查原理图并对他们的设计提供一些建议吗?

测试报告和波形:

Iout = 0A 至0.5A 至0A、CFF = 22pF

Iout = 0A 至0.5A 至0A、CFF = 48pF

Iout = 0A 至1.5A 至0A、CFF = 22pF

Iout = 0A 至 1.5A 至0A、CFF = 48pF

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    我来核对一下原理图。 在此之前、您可以让客户填写以下 Excel 工具以满足他们的要求?

    SLVC452

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    当然、我会让客户来执行该操作。 您认为此器件需要 Cff 吗?

    谢谢。

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    TPS54561使用固定频率峰值电流模式控制方法。 对于峰值电流模式控制、通常2类补偿就足够了。 我们可以让客户移除 CFF 电容器并检查器件负载瞬态响应。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    谢谢。 它们移除了 CFF 和 TEST、但这两种条件几乎没有区别。 我在这里附上 Excel 工具。  

    中兴的要求非常严格、他们希望负载瞬态在负载电流为2-3A 时处于500mV 以内。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE_5F00_0911.xls

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    我在 Excel 工具中查看过、我没有看到设计上有任何偏差。 客户设计的下冲和过冲要求为500mV、且该设计具有足够的输出电容器。

    如果客户询问下图中红色标记区域下的输出电压纹波、则这是在空载/轻负载条件下由于 PSM 而出现的情况。  

    谢谢!

    Nitya