This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:切换到 UCC28780

Guru**** 2518000 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, LMG2610, UCC28782, UCC28782EVM-030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412431/ucc28782evm-030-switch-to-ucc28780

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:UCC28780LMG2610UCC28782

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户正在寻找用于评估 UCC28780+LMG2610的工具。

  1.  UCC28780与 UCC28782有何区别 ?
  2. 我们是否可以将 UCC28782切换到 UCC28782EVM-030上的 UCC28780 ?

输入电压:交流100V 或200V

开关频率:300KHz

输出功率:30W

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    感谢您联系我们。

    UCC28780和 UCC28782遵循相同的控制律、但唯一的区别是- UCC28782 具有 EMI 抖动、并具有升压控制器引脚、用于支持宽输出电压运行。

    是的、UC28780可以安装在电路板上、但两者之间的封装尺寸有相当大的差异。 因此、焊接这可能是一项挑战。

    此致、

    Harish