This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:如何在 FM/AM 模式下实现谷底开关

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412511/ucc28730-q1-how-valley-switch-is-realized-in-fm-am-mode

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730

工具与软件:

尊敬的专家:

UCC28730具有 EA 输出与电流输出的对应曲线。

在1.3V 至2.2V 之间、IPP 控制固定的导通时间、FM 增加开关频率以增加输出电流。

在2.2V-3.55V 之间、频率固定为28kHz、IPP 上升以增加导通时间并增加输出电流。

在这两种模式下、导通时间和开关周期是通过控制方法固定的、谷底开关是如何工作的? 我认为谷底开关将直接开启 MOSFET 并影响控制环路。

对于最终的3.55-4.85V、28730的工作电压正好为1.3-2.2V、因此在整个电压范围内、我们是否需要在 DCM 模式下全部设计? (即使在 CC 模式下、也是4.85-5V?)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    感谢您联系我们。

    您的观察结果是正确的。 谷底开关在内部通过监控 AUX 引脚电压(按比例缩小)实现、并具有 dv/dt 检测功能来确定最小值。 还有内部实现的频率钳位、有时您会看到这种在谷底之间切换、但逻辑是相同的。  

    是的、逻辑在所有模式下都是相同的、只是谷底数量有所不同、具体取决于负载条件。

    此致、

    Harish