请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28704 工具与软件:
您好!
您能否查看原理图以了解启动失败问题?
e2e.ti.com/.../2821.Schematic.pdf
在客户电路板上、尝试开启、但在50~60ms 后启动失败、如下所示。

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您能否查看原理图以了解启动失败问题?
e2e.ti.com/.../2821.Schematic.pdf
在客户电路板上、尝试开启、但在50~60ms 后启动失败、如下所示。

谢谢。
尊敬的 David:
感谢您联系我们。


看起来系统由于 OCP/OVP 而关闭。
1.缓冲电容看起来非常高,电容为220nF。 高达10nF 应该可以。 根据、调整50-200k 之间的钳位电阻器应该正常、具体取决于 Vds 尖峰。
2.在 CS 引脚上添加一个电容-最高120pf。 很可能会由于 CS 引脚上的噪声而关闭。
3.也许可以考虑在 MOSFET 的栅极源极上添加一个10k 电阻器。
4.另外考虑在次级二极管上添加缓冲器-如果次级二极管上出现尖峰、则可以清除辅助绕组波形、防止潜在触发 OVP。
此致、
Harish