This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:有关 UL 认证的问题

Guru**** 2893070 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS23753A, TPS23754, TPS23756, TPS65251, TPS65262, TPS65262-2, TPS54540, TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412428/tps2373-question-about-ul-certification

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS23753ATPS23754TPS23756TPS65251、TPS65262TPS65262-2TPS54540TPS54200、TPS2378

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户有一个关于 UL 认证的问题。

您能否确认以下列表中的器件是否通过了 UL 认证?

TPS2373-4

TPS23753A

TPS23754

TPS23756

TPS40210DGQ

TPS650945

TPS65251

TPS65262

TPS65262-2

TPS54540

TPS54200

TPS2378

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您发送编修!

    我会在下面看一下 PoE 产品。 我会在我获得这些信息时告诉您。 感谢您的耐心。  

    TPS2373-4

    TPS23753A

    TPS23754

    TPS23756

    TPS2378

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的支持。

    如果有任何更新、请告诉我。

    (我发布了另一个主题、但 POE 产品除外。)

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    PoE 芯片符合 IEEE 和 EA 认证(而非 UL)。 谢谢。  

    此致、

    Diang