工具与软件:
大家好、团队成员:
在升压模式下、LM5122-Q1的低侧 FET 有损坏的情况。 栅极电阻为0欧姆。 请添加您对可能原因的评论。
我已要求客户检查启动/瞬态期间的电压应力、应该可以。
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Niklas:
感谢您的答复。
和你之前评论的一样。
电感器为 PM4344332NLT。 FET is buk9y6R0-60E。 '
输入电压范围为9-36V、Vbat。
BRS
假设
您好、已给定:
感谢您提供信息。
当我以前检查设计时、我曾对此提供过一些反馈。
(我现在没有上一主题、但我想我评论了10m Ω 的感应电阻、该电阻可能太小、并且电感可能稍高、以便全面改善。 薪酬对我来说也不理想)
是否未实施这些更改?
原理图还让我在这里感到困惑、因为它使用了两个 MOSFET 符号(Q302)、尽管看起来使用了两个单独的 Nexperia FET。
客户能否提供此设计的开关节点和输出电压的一些波形?
通过这种方法、我们可以查看设计是否运行不稳定。
此致、
Niklas