This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:双输入 USB-C 和太阳能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412679/bq25672-dual-input-usb-c-and-solar

器件型号:BQ25672

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在寻找具有 MPPT 和太阳能支持功能的电池充电器 IC。 理想适用于 USB-C 和太阳能的双输入选择器。

我附上了包含两个输入的典型应用图的屏幕截图。 在哪些情况下不需要输入 FET?  

或者它们的用途是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soner:

    如果仅提供一个输入源、则不需要它们。 它们的目的是在转换器的两个输入源(本例中为 USB-C 和太阳能)之间进行选择。 可以通过 I2C 使用 EN_ACDRV1和 EN_ACDRV2选择输入源。

    此致、

    Jared Baxter