This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:TPSM64406RCH

Guru**** 2390660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411724/tpsm64406-tpsm64406rch

器件型号:TPSM64406

工具与软件:

カタログを確認しましたが、パッケージが2種類あります。μ A
我检查了目录,有两种类型的软件包。

・RCH0028A、RCH0028B

どちらが納入されますか(端子形状に違いがあります)。μ A
将交付哪一个?
(终端形状存在差异。)

『Ω、未焊接 METALΦ0.15』と記載された丸がありますが、何ですか。Ω
什么是『Ω 未焊接 METALΦ0.15』Ω?

また、その部位は基板のパターンに抵触するとショートするような材質ですか。μ A
另外、该器件是否由与电路板图案接触时会导致短路的材料制成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我与我们的 PE 团队核实、我会尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    RCH0028B 是正确的图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Frank

    2個目の質問に答えてくれますか?μ A
    您能回答第二个问题吗?

    什么是『Ω 未焊接 METALΦ0.15』Ω?
    另外、该器件是否由与电路板图案接触时会导致短路的材料制成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您遵循建议的 PCB 布局、这些功能就不会缩短。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    真的很有帮助。 谢谢你。

    如果有机会、我期待再次与您合作。

    此致。