This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317:关于 TPS53317的 UVLO 阈值

Guru**** 2644685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411667/tps53317-about-the-uvlo-threshold-of-tps53317

器件型号:TPS53317

工具与软件:

因为我无法理解 TPS53317的 UVLO 阈值、
应用示例
应用报告
SLVA769A–2016年4月–2018年9月修订
了解电源器件中的欠压锁定
www.ti.com/.../slva769a.pdf

所述的要求
TPS53317 6A 输出、D-CAP+模式同步降压应用
用于 DDR 存储器终端的集成 FET 转换器。
www.ti.com/.../tps53317.pdf


你能帮我解释一下吗?

因为 TPS53317的数据表中没有 Vit+和 Vit-、所以我无法理解 TPS53317的完整性能电压、所以我想对其进行确认。


在上电期间、我认为器件可能在 VI≥4.2V 时开始工作、但它肯定会开始工作
只要 VI≥4.5V、就指定全部性能。只有当 VI≥4.94V 时才指定
因为 UVLO 迟滞为440mV。
对吗?

在断电期间、当 VI≤4.5V 时、器件可能会停止工作、但肯定会停止
当 VI≤4.2V 时立即运行。当 VI≤4.94V 时、不再指定全部性能
对吗?

谢谢、此致

梁春丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    因此、我明天必须和您联系、因为我今天要进行一些紧急的实验室测试。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    您对 UVLO 的解释基本是正确的。 迟滞仅针对 UVLO 下降指定、因为在器件上电和内部电路偏置后、阈值会更加准确。

    应在建议的输入电压(从4.5V 开始)下对完整性能进行表征。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回答。

    现在 我知道完整性能从4.5V 开始。

    谢谢、此致

    梁春丽