This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA-TI:如何在 TINA 中对多绕组反激式和 Fly-Buck 变压器进行建模

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180EVM-DUAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412875/faq-tina-ti-how-to-model-multi-winding-flyback-and-fly-buck-transformers-in-tina

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件:LM5180EVM-DUAL

工具与软件:

许多 TI IC 支持 TINA 仿真、包括 LM5180 初级侧调节(PSR)反激式器件和 LM5160 Fly-buck 器件。  众所周知、在 PSpice 中可轻松对反激式或反激式变压器建模、其中各有一个电感器代表每个绕组、并有一个 K 因数模型实例对其进行耦合。  但是、在 TINA 中它并不那么简单、尤其是当反激式变压器具有两个以上绕组时。

TINA-TI 的元件库中包含基本的耦合电感器模型、但只有两个绕组。 对于许多初学者以及偶尔使用 TINA 的用户、目前尚不清楚如何对多绕组反激式或 Fly-Buck 变压器进行建模。 在这篇文章中、我提供了一个三绕组反激式变压器的简单 TINA 行为模型、该模型可以轻松扩展以包括更多的输出轨、并提供了一个将模型从三个绕组更新为四个绕组的示例。 同样的方法可用于对多绕组 Fly-Buck 变压器进行建模。

为方便起见、我 以 LM5180EVM-DUAL 的变压器为例。  它是 Coilcraft 开发的 YA8916-BL、变压器图如图1所示。 表1列出了关键参数。  

 

1. .  三绕组反激式变压器

 

 

1. .  示例变压器的关键参数

变压器绕组

初级

第1段

第2节

标准匝数(N---)

1.

1.

0.52.

电感 (Lmag)

30 µH

 

 

泄漏 (Llk)

565nH

 

 

绕组电阻(R--)

360 mΩ

695 mΩ

392 mΩ

 

 

由于反激式变压器绕组基本上是耦合电感器、因此我们可以使用电感器对初级电感器 Lmag 进行建模、并使用 TINA 理想变压器来表示每个次级绕组。  具体而言、

  • 变压器初级绕组使用串联的 Rpri、Lmag 和 Llk 建模。
  • sec1绕组使用匝数比为的理想变压器 TR1建模

      N2: N1=Nsec1: NPRI=1 : 1=1

      绕组电阻 Rsec1与绕组输出串联。

  • sec2绕组建模为匝数比为的理想变压器 TR2

      N2: N1=Nsec2: NPRI=0.52:1=520M

      绕组电阻 Rsec2与绕组输出串联。

 

图3是 LM5180EVM 双 电路的 TINA 模型、从 LM5180-Q1 TINA-TI 双启动15Vout1和-8Vout2瞬态模型进行 了修改、在虚线框中替换了变压器模型。 应特别注意反激式原理图中的绕组极性配置。  在此示例中、可以看到初级"绕组"与初级侧电路交叉连接、以实现正确的极性使用。

 

2. .  示例变压器的 Tina 行为模型

 

 

3. .  LM5180EVM-DUAL 电路的 TINA 行为模型

 

要添加更多绕组、您可以简单地并联更理想的变压器。 让我们在一个向之前的变压器添加5V 输出电源轨的示例中展示这一点、如图4所示。  对于5V 输出、TR3的匝数比应为

      N2:N1=Nsec3: NPRI=0.33:1=330m

图2中模型的附加绕组以红色突出显示、如图5所示、其中 Nsec3的绕组电阻假设为 Rsec3 = 200 mΩ、所有其他参数假设与表1中所列的参数相同。 按照相同的方法、您可以使 TINA 中任意数量绕组的行为反激式变压器模型。

 

4. .  4绕组反激式变压器的一个示例

 

5. .  更新具有更多绕组的反激式变压器模型

 

同样的方法也可用于对多绕组 Fly-Buck 变压器进行建模。  指定 Lmag 作为初级电感器、并使用理想变压器表示每个次级绕组。 通过这种方式、您可以扩展 Fly-Buck TINA 测试台(例如 LM5160 TINA-TI 反激式参考设计) 、以模拟包含更多输出轨的设计。 同样、请确保正确使用绕组极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有帮助、谢谢你、友好。