This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Ucc28180启动问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411257/ucc28180-ucc28180-startup-issue

器件型号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件: UC3842

工具与软件:

嗨团队、

我目前正在开发升压 PFC 和反激式开关电源。 PFC 芯片使用 UCC28180、反激式设计使用 UC3842。

1. UCC28180的电源使用反激式变压器的辅助绕组、而 UC3842使用高压总线和启动电阻。 启动后、反激式变压器的辅助绕组用于电源。 这适用于处理吗?
2.如果这么做、是不是因为反激先工作、然后反激式输出先给 PFC 芯片供电、然后 PFC 才能工作?
反激式电源实际上首先连接到前级 Vac100-246v、并且反激式输出为 PFC 供电。 PFC?后、反激式转换器的输入变为 Vdc400v、右边为8 Ω

谢谢和最好的问候、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahui、

    对于 Q1: 是的、这是为 PFC 控制器实现偏置电源的典型方法。  这是适当的。  

    对于 Q2: 是的、反激式拓扑首先工作、然后向 PFC 提供偏置、然后 PFC 工作。   通常、即使 PFC 不工作、反激式输入也会连接到 PFC 输出、因为 PFC 输出将与反激式连接到前级 Vac100-264相同的整流线路电压。   
    将反激式转换器连接到 PFC 输出。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ulrich

    感谢您的快速回复。

    一般而言、设计反激式开关电源时、通常按照默认输入 AC85-265V 进行设计。 关于 TI 的技术文档也根据这个输入范围来设计反激式开关电源、比如 uc3842产品说明书的例子。 但是、如果反激式开关电源的前级为 PFC 电路、则反激式开关电源的初始输入为 AC85-265V、但当 PFC 从反激式开关电源的辅助绕组取电时、PFC 正常工作时输出390V、则反激式开关电源的输入为 DC-390V。 此时应该如何设计反激式开关电源? 只是增加降额? 最小电压输入是否仍被视为 AC85V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahui、

    没错、反激电源的设计必须介于最低非升压电压与最大 PFC 输出电压(通常为390~400Vdc)之间、其中包括过冲。  

    启动时、反激预计不会重负载、因此低压线路的峰值可以是最低的 Vin。   
    应延迟反激式输出上的更高负载、直到 PFC 输出达到或接近稳压。  
    因此、反激式转换器应设计为在预期的最低稳态 PFC 电压下工作。  

    如果预计 PFC 因任何原因而被禁用、请确保反激式转换器上的负载被减少到足以在低压线条件下(无过大热应力)可靠运行、包括整流后的纹波谷值电压(低于低压线的峰值)。  

    此致、
    Ulrich