This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:用于麦克风前置放大器的低噪声 LDO

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412817/lp38798-low-noise-ldo-for-microphone-preamp

器件型号:LP38798

工具与软件:

我正在寻找一个 LDO、将12V 的开关电源调节为9V、以用于麦克风前置放大器电路。

 LP38798是不是合适的选择?

请参阅以下有关麦克风前置放大器的主题:

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410270/pcm2903c-need-to-have-line-in-or-microphone-in/5409552#5409552

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel

    是的、该器件应根据噪声和电压要求工作。

    此致、

    Prakash L