This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:LMQ61460AFSQRJRRQ1在市场上是否有可用性

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408490/lmq61460-lmq61460afsqrjrrq1-availability-in-the-market

器件型号:LMQ61460
主题中讨论的其他器件:INA293

工具与软件:

LMQ61460AFSQRJRRQ1是否推荐用于新设计? 是否存在即将过时的风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    目前没有停产此产品的计划。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    根据 LMQ61460AFS 的数据表(SNVSB70F–2019年5月–2021年6月修订)、它将在重 负载和轻负载条件下以"强制 PWM 模式"(fPWM)运行。 但是、在轻负载下进行测试时、它的开关频率会大幅降低。 这是预期行为吗、我对 fPWM 模式的理解是否有误?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的理解是正确的。

    您看到频率下降的确切条件是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电路是一个使用 INA293作为反馈环路的电流源(原理图如下所示)。  测得的负载电流为1.16A。 Fsw = 400kHz。



    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果电流感应直接馈送到 FB 引脚、我认为此器件无法正常工作。

    由于我们尚未在此配置下测试此器件、因此我们不建议使用。

    谢谢