This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:有关 ISNS 和 Vout 补偿网络的问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411593/lm25148-question-regarding-isns-and-vout-compensation-network

器件型号:LM25148

工具与软件:

我们来看数据表中的示例设计、例如数据表中的图9-4

ISNS 和 V OUT 路径没有补偿网络、  

但在某些应用中、我看到在两个路径之间串联添加了电阻器和电容器。  

例如、 PMP31252原理图

添加这些元件的目的是什么、是否有用于计算这些值的支持公式?

将该放大器添加到放大器有哪些优点和缺点?  电阻器和电容器不会导致电路响应延迟吗?

它们是否仍要以不同的方式布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    添加的元件用于过滤电流检测信号。

    最好在 PCB 上为这些组件留出位置、以备它们需要。

    图中所示的值可提供良好的性能、应用作第一遍设计。

    或者、可以使用零欧姆电阻器、电容器也可以是 DNP、直到需要时为止。

    这些值不会给环路增加过多的延迟。

    您仍将有不同的路由。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Frank、 是否有任何公式或参考文档可以帮助您更好地选择这些值? 这是否应该是电感器噪声更大一侧的差分低通滤波器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、它基本上是一个差分滤波器。

    我不确定我们是否有任何具体的公式。

    我认为最好的办法是从给定值开始、并且可以对它们进行调整

    安装在板上。

    谢谢