This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:为什么 REF 引脚输出为5V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407395/lm5026-why-the-ref-pin-output-5v

器件型号:LM5026

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我尝试使用 PSpice 仿真 LM5026、UVLO 引脚接地、如下所示。 根据数据表、LM5026应关断、但为什么 REF 引脚输出为5V?

提前感谢您提供更多信息。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在仿真中、Vcc 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VCC 高于其 UVLO 时、VREF 将激活、无法通过 UVLO 引脚关闭。