This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:LDO 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1086, TPS7A45, TL1963A, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412791/tps7a45-ldo-question

器件型号:TPS7A45
主题中讨论的其他器件:LM1086TL1963ALM317

工具与软件:

您好、LDO 团队:

 我对 LDO 器件有几个问题、我要寻找的 LDO 的输入是5V-20V、输出可以是3.3V 或5V。 这用于 Type-C VBUS 应用

对于 TPS7A4533、VIN 为4.3V 至20V、输出为3.3V、是否存在从20V 至3.3V 过热的任何问题?

对于 LM1086、 对于3.3V 输出、VIN 为 4.75-18V、对于5V 输出、VIN 为6.5V 至20V、是否没有 VIN 5-20V?

好的

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是否有客户感兴趣的电流额定值? 此外、客户可以使用可调器件吗?

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    对于  TPS7A4533器件、该器件从20V 降至3.3V 的问题在于热性能。 如果使用1.5A 的最大输出电流和 DCQ 封装、热性能会损坏器件。 使用小于250mA 的电流可能会将热量增加到208.75摄氏度。对于 DCQ 封装、客户在使用该器件时希望考虑降低负载电流。 对于 KTT 封装和250mA 的输出电流、热性能可能会增加多达116度、如果客户可以使用 KTT 封装、这可能更适合该应用。  

    对于 LM1086器件、5V 选项确实是唯一能够处理20V 输入的器件。

     

    我们会验证这些参数上的测量值、因此我不一定会增加输入。

    客户是否可以使用5V 输出选项?

    请在有空时告诉我您的想法、我们可以从这些想法出发。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Hannah:  

       对于 USBC VBus、它可以是5V 或20V、因此我需要的 Vin 可以支持5V 至20V。 对于 LM1086的5V 输出、Vin 为6.5V 至20V、而不是5V。

       是的、我可以使用 可调节器件、有任何建议吗?

     我需要的是输入电压 5-20V、输出可以是3.3V、5V 或12v、电流>1A。

    好的

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    我刚刚联系了我们的营销工程师、将告诉您他们可以针对器件建议提供哪些反馈。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    这是我们的营销工程师发回的建议:

     

    TPS7A45

    LM1086

    TL1963A

    LM317

    Iout (最大值)(A)

    1.5.

    1.5.

    1.5.

    1.5.

    输入电压(最大值)(V)

    20.

    29.

    20.

    40.

    输入电压(最小值)(V)

    2.1.

    2.6.

    2.1.

    3.

    输出电压(最大值)(V)

    20.

    27.5.

    20.

    37.

    输出电压(最小值)(V)

    1.5.

    1.25.

    1.2.

    1.25.

    固定输出选项(V)

    1.5、1.8、2.5、3.3

    1.8、2.5、3.3、5

    1.5、1.8、2.5、3.3

    ——

    PSRR @ 100
    KHz (dB)

    38.

    30.

    45.

    38.

    噪声(uVrms)

    35.

    38.

    40.

    38.

    准确度(%)

    2.5.

    2.

    3.

    5.

    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)

    300

    1300

    340

    2000

    Iq (典型值)
    mA

    1.

    2.

    1.

    5.

    输出电容器类型     

    陶瓷

    非陶瓷

    陶瓷

    非陶瓷

    热阻
    R θ θJA (°C/W)

    28.

    23.

    33.

    24.

    工作温度
    范围(C)

    -40至125

    0至125、-40至125

    -40至125

    0至125

    除了这些器件之外、我们没有任何其他符合客户规格的器件。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!