This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:快速移除负载时芯片熔断

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407367/tps552882-blown-chip-when-rapidly-removing-load

器件型号:TPS552882

工具与软件:

你好。 我遇到了一个问题、那就是当我在输出端连接被快速移除的负载、比如断开被充电的电池时、这个降压-升压转换器芯片就会损坏。 芯片所受的损害是 SW2引脚(21和25)变为接地短路(引脚24)、从而导致外部电感器过热、并且转换器停止工作。 我连接的负载不超过3A。 您建议如何防止这种情况发生? 在我看来、这是由电感器上的负载突降电感尖峰引起的、该尖峰会超过内部低侧 FET 的 VDS、而且会不可逆地损坏它。  

请使用以下链接查看我的设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

谢谢!

Alex Ortiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您能和我们分享一下原理图和布局吗?

    如果问题很容易重现、您是否能够在发生故障时共享 SW1、SW2、Vout 和电感器电流的波形以帮助找到原因?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的响应。 请参阅随附的原理图和布局。 我将在下周早些时候发送波形。  

    原理图: /resized-image/__size/1149x706/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1108.Schematic.jpg

    第1层: /resized-image/__size/503x819/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2678.Layer1.png

    第2层: /resized-image/__size/580x793/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2678.Layer2.png

    第3层: /resized-image/__size/549x793/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2678.Layer3.png

    第4层: /resized-image/__size/526x715/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0121.Layer4.png

    如果不够明确、请告诉我。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我会检查并很快回复您。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的等待。 很抱歉我不清楚示意图。 您可以发送 PDF 版本吗? 您能否在每个器件旁边标记电容和电阻? 另外、我也无法判断器件型号。 布局似乎也很差。 总之、我首先需要清晰的原理图。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、此处是更高质量的原理图/布局图像。

     e2e.ti.com/.../6472.Schematic.pdfe2e.ti.com/.../6472.Top.pdfe2e.ti.com/.../Inner2.pdfe2e.ti.com/.../5824.Bottom.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的等待。 输入电压范围和最大输出电流是多少?

    关于原理图:

    1.建议在输入电压轨中添加两个10uF 陶瓷电容和一个0.1uF 0401电容。 将0.1uF 电容器靠近降压 FET 环路。

    2.建议在降压桥臂中使用相同的 MOSFET、以防 不对称接通/关断而导致击穿。 将 R33和 R34更改为0。

    3.建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 2.2nF+2 Ω(1206)。

    建议在 Vout 引脚中添加一个0402 0.1uF 电容器、并将其靠近 IC。  

    5.我不确定您在此是否正确使用 LM74700。 您能否提交有关此器件的新主题来寻求 LM74700专家的建议?  此处似乎应使用负载开关而不是反向电池保护理想二极管控制器。

    请提供 C25-C30的器件型号以进行环路计算。

    有关您的布局、我不得不说它真的很差。 您是否有机会设计新版本? 请参考我们的指南 here.e2e.ti.com/.../8512.TPS55288-Layout-Guideline-_2800_Rev-B_2900_.pdf

    要点:

    1.电源回路轨迹:Vin、Vout、SW2。 电流迹线太细。 当大电流通过时、这将导致巨大的寄生参数。

    输入/输出环路。 放置小电容器、以尽量减少环路。 请参阅指南。

    3.驱动环路。

    4.两个降压 MOSFET。

    5. Vin Vout GND 平面中的散热过孔。

    无论如何、请参阅我们的指南并设计新版本。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我的输入范围为9-15V、最大电流输出为3A。 我将尝试重复失败(它只发生了一次)并返回给您有关原因的信息。 除了该故障外、芯片还能按预期工作。

    应该如何将缓冲器放在 SW1和 SW2电路上? 每个开关节点是一个缓冲器吗? 这个电路到底是怎么做到的呢?

    而且、我正在使用 TPS552882作为电池充电器、以最大3A 电流(13.6V)进行充电、这大致相当于铅酸电池的涓流充电水平。 这种芯片是否适合使用? 我看到它用于 USB 电池充电、并具有有源电流限制、这就是我选择它的原因。

    理想二极管控制器只是用来阻止电池的负电流、但我不确定是否需要它、因此我可以在一些寄生电流测试后将其移除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我明天会给你答复。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    有关 RC 缓冲器、请参阅 EVM 板。 建议使用1206封装电阻器。

    TPS552882可用作电池充电器、但它不是一个常见的应用。 您有 EVM 吗? 我想您可以首先使用 TPS552882 EVM 来查看它是否适合您的应用。 如果它运行良好,那么您可以修改您的设计和布局。

    TI 还具有充电器 IC、它具有更精确的 CC-CV 功能。 您还可以寻找合适的器件。

    此致、

    Mulin