This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3872:UC3872是否可以实施镇流器应用?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413112/uc3872-can-uc3872-implement-the-ballast-application

器件型号:UC3872

工具与软件:

在启动期间生成1800V 正弦波、该正弦波具有小电流和大约10ms 的持续时间;接下来、立即转换为300V、10A 正弦波并连续保持该波。

UC3872可以实现此应用吗? 应该如何修改变压器? 反馈和环路设计中应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该芯片是旧款、不是我们目前的团队开发的。 请给我一些时间来调查、并检查它是否适合您的应用条件。 我会在两周内回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven