This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060EVAL:LM5060EVAL 设计查询

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411880/lm5060eval-lm5060eval-design-query

器件型号:LM5060EVAL
Thread 中讨论的其他器件:LM5060LM5060-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用 LM5060。 我在参考参考参考参考设计时有一些疑问。

我能不能知道 D1和 D2的用途吗?

以及其中的电压是多少  V_内部。

二极管 D7如何保护 Q3。

设计中又使用了一个 DCDC 转换器、以便在冷启动条件下为 IC 供电。

但在参考设计中、我们说在冷启动条件下电压将下降到小于5V、这种情况下、直流/直流转换器如何在输入小于5V 时提供5V 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    感谢您发送编修!

    所有这些二极管都是贴片、可在瞬态事件期间保护 MOSFET 或 LM5060-Q1。  我们有比 LM5060-Q1更新型的器件可以方便地处理汽车瞬变。  

    您能否分享您的规格和要求以推荐合适的器件?

    BR、

    Rakesh