This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:在升压和降压模式下调节 HV 端口电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412921/lm5171-regulating-hv-port-voltage-in-both-boost-and-buck-modes

器件型号:LM5171

工具与软件:

您好!

我们正在考虑将 LM5171用于直流/直流转换器、从而提高锂离子电池组的电压、以便为直流无刷电机供电。 但是、该电机也用于再生制动、因此在制动时、转换器需要动态切换到降压模式。 本质上、无论电流方向如何、HV 端口都需要调节到恒定电压。

几个问题:

  • 是否可以将 LM5171 DIR 引脚设置为升压模式 、以便始终使用 HV 控制环路、允许 HV 控制环路将 ISET 驱动 至1V 以下以实现负输出电流、并使转换器作为降压转换器运行、同时仍调节 HV 端口?
  • 这是否会影响必要的环路补偿元件、因为在转换器升压和降压时使用同一个补偿器?
  • 是否有适用于 LM5171的仿真模型、以便我们在此场景中分析转换器的行为?

谢谢!

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    • 是的、反向电流是 FPWM 模式下的情况。  
    • 无论电流是正电流、0还是负电流、FPWM 模式下的环路都是相同的。
    • 我们还没有这样的模型。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    您能分享输入电压、输出电压和电流吗?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Feng。 以下是设计规格:

    输入电压:18V-34V

    输出电压:75V

    输出电流:32A (每相输出8A)

    相位数:4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    您可以在数据表中找到 SW1、SW2至 PGND (20ns 瞬态)= 90V。

    当高压电压为75V 时、很容易达到90V。 在进行原理图和布局时、请记住这一点。

    我没有任何其他问题。

    此致、

    Feng