This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38512-ADJ:未获得所需的输出

Guru**** 2650115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409187/lp38512-adj-not-getting-the-desired-ouputput

器件型号:LP38512-ADJ

工具与软件:

您好!

我有5V 输入电源、我使用两个 串联的 LP38512MR-ADJ/NOPB 生成3.3V 和1.1V

对于第一个 LP38512MR (U11)、我将获得4.8V 的输出电压、而不是3.3V 的输出电压。 是稳定性问题、或者我们不能 串联使用两个 LP38512MR。

谢谢!

Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagbir:

    您当然可以 串联使用两个 LP38512MR。

    我为您提出了几个问题、这些问题可以帮助我调试您所面临的问题:

    1. 在硬件测试中的仿真或电路板组装后是否发现了此问题?
    2. 请分享一张展示您的测试设置和探测位置的图片吗? 显示 VIN、VOUT 和 IOUT 的示波器截图将会有所帮助
    3. 负载电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 在硬件测试中的仿真或电路板组装后是否发现了此问题?

    在硬件测试中安装开机自检板

    1. 请分享一张展示您的测试设置和探测位置的图片吗? 显示 VIN、VOUT 和 IOUT 的示波器截图将会有所帮助

    黄色= Iout、绿色= Vin、橙色= Vout

    1. 负载电流是多少?

    低于1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据橙色迹线(2V/div 时的 VOUT)、输出似乎为3.3V。 您能否向我展示您在输出中看到4.8V 的情况、或者如果我从上面的示波器截图中读取的内容不正确?