This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:在 FET 栅极引脚上测得高电压、芯片变得过热和放大;功耗过大、无法通过 I2C 控制 FET。

Guru**** 2813545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412203/bq77pl900-high-voltage-measured-on-fet-gate-pins-chip-getting-excessively-hot-using-excessive-power-unable-to-control-fets-through-i2c

器件型号:bq77PL900

工具与软件:

您好!

我最近设计了一种电池管理板、将 bq77PL900用作 AFE 和电池管理芯片。 但是、我遇到了一些 FET 以及温度和功耗方面的问题。

原理图和 BOM 附在下方。 问题如下:

  • PMS 为27.42伏、PACK 为27.97伏(在30V 到 BAT+时)
  • D5正向电压为0.02v
  • R14上的压降是没有意义的、R12也是如此
  • R14电压为29.37、R12电压为27.97、PACK 为27.98
  • 两个 FET 栅极分别为29.97伏和27.97伏。
  • 芯片正在发烫、这时电池未加载、主机微控制器也未运行任何代码。
  • FET 对于任何种类的电压情况或通过 I2C 进行手动控制似乎没有反应。 我能够通过 I2C 与 bq77PL900通信并更改寄存器中的数据、但 FET 不会对这些变化做出反应。

我在处理这一问题上已经有一段时间了、我希望在解决这一问题的正确方向上得到一些指导。

e2e.ti.com/.../bom-_2800_1_2900_.xlsx

e2e.ti.com/.../8738.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    原理图看起来可以。 我注意到的一点是、R18电阻器为1千欧、C9为10 μ F。 是否尝试过将其更改为100k Ω 和2.2uF?

    您能否与此器件的 GUI 通信?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了100k Ω 电阻器的 R18和2.2uF 电容器的 C9。 芯片现在消耗的电流较小、但仍发热。

    我不知道 GUI 是什么意思。 我已经能够通过 I2C 与芯片通信。 当我读取寄存器0x00时、无论我做什么、我都会收到0x1C。 (这很奇怪、因为0x1C 意味着它既可以过压也可以欠压。。。)

    此外、无论我更改了寄存器0x01和0x02多少、我都无法切换 MOSFET 的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    IC 的每个电芯输入引脚上的电压是多少? 与电路板/引脚的连接是否断开?

    如果触发保护功能、它可能会使 FET 保持关断状态。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon