This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940C:LM2940IMP-5.0/NOPB

Guru**** 2503585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395793/lm2940c-lm2940imp-5-0-nopb

器件型号:LM2940C

工具与软件:

您好!

我尝试在数据表中找到、但找不到。 您能告诉我  LM2940IMP-5.0/NOPB 的启动延迟是多少?

谢谢!


Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    我们没有该数据。 如果您希望我可以订购一些器件来进行测量、但如果我今天订购这些器件、则到下周晚些时候它们才会到这里。 如果这是您想要的、请进行确认、我将订购这些器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,如果你可以订购和测试,如果你不介意.

    没有指定延迟是否有原因?

    非常感谢、

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!  

    听起来不错、我将订购器件并在它们到达后进行测量。 同时、您能告诉我您希望我如何指定延迟吗?  下图中的1、2或3是否描述了您想要测量的延迟?

    该器件于2000年发布、当时 LDO 的时序特性(以及许多其他规格)未明确指定(据我了解、2000年我不是工程师)。 我们的大多数现代器件都有时序信息、至少表现为显示启动的瞬态波形、有时甚至是实际的 EC 规格。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、如果您可以执行全部3项测量、那么它将是完美的。 您要在什么负载下测试(0A、50%、100%)?

    非常感谢您的帮助、

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    听起来不错。 启动时有您感兴趣的负载吗? 如果不是、我通常会使用一些"小型"负载、例如额定负载电流(此器件为100mA)的10%、但如果您希望启动较重的负载、那么我可以使用它。 当负载电容不是很大或负载电流不大时、启动通常不会受到太大的影响、但其中任何一个较大时、启动都会受到太大的影响、特别是在器件在启动期间达到电流限制的情况下。 此外、电气规格的特征是提供22uF 的输出电容(可能是固体钽电容器);您知道自己使用此器件时会使用什么吗? 陶瓷电容器无法自行用于此器件、因为有100mΩ 的最低 ESR 要求。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10%就可以了。  

    谢谢!

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    明白了。 固体钽对电容器起作用吗?

    谢谢!
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该没有问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、在完成测试后会更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试是否有任何更新? 或者您能估算出我们何时能够获得一些数据吗?

    非常感谢、

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    我的道歉,这个帖子迷路了,我忘了它。 我检查了、看起来我从未订购过器件。 我刚刚订购了它们、所以我必须等到它们进去进行测试。 他们应该在下周中旬到这里。 很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、测试有任何更新? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    我们明天应该为您提供最新信息。 很抱歉再次耽误你的时间。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    我再次对延迟感到非常抱歉。 我们能够进行测量的工程师目前正在处理某项工作、他将尝试在周五之前完成这项工作。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    以下是启动图、其中带有用于测量所需时序信息的光标。  

    e2e.ti.com/.../LM2940_5F00_Startup_5F00_plots.zip

    此致、

    Nick