工具与软件:
您好、TI 支持:
过去2年来、我们一直在各种应用中使用 BQ24095DGQR 充电 IC。 在所有应用中、该 IC 都能正常工作。 在充电条件下、其温度为30°C 至35°C
但现在、在新设计中、充电期间 IC 温升为85'C 至95'C。 因此、我们不确定问题是什么。 您能帮助解决这个问题吗?
请查看以下设计。 如果需要其他详细信息、请告诉我。 请查看此处并尽快回复。

注意
Keyur Parikh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 支持:
过去2年来、我们一直在各种应用中使用 BQ24095DGQR 充电 IC。 在所有应用中、该 IC 都能正常工作。 在充电条件下、其温度为30°C 至35°C
但现在、在新设计中、充电期间 IC 温升为85'C 至95'C。 因此、我们不确定问题是什么。 您能帮助解决这个问题吗?
请查看以下设计。 如果需要其他详细信息、请告诉我。 请查看此处并尽快回复。

注意
Keyur Parikh
Mike、您好!
上一个文件、我们没有将散热垫连接到 GND 平面。 现在我们已将其与 GND 连接。 请找到随附的 gerber 进行审核并尽快回复我们。
e2e.ti.com/.../Gerber-file.rar
此致
Keyur Parikh
Mike、您好!
感谢您提供建议。 我已根据可能情况进行了相应更改。 您能再评论一下吗?
e2e.ti.com/.../AHN_5F00_EPIPETTE_5F00_MULTI_5F00_CH_5F00_REV4_5F00_GERBER_5F00_12092024.rar