This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:HV AC 输出反激式转换器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413378/lm5180-hv-ac-output-flyback-convertor

器件型号:LM5180

工具与软件:

大家好、我正在设计一种能够提供高电压(大约500-600V)、低 电流 (大约1 -2 mA 级) AC 的电源。 我有一个有效的解决方案、但我对它的足迹和缺少高压调节不满意。 我想通过引入反激式转换器 IC 对其进行优化。 据我所见、LM5180可以做到这一点、但这种情况似乎有点罕见且相对昂贵。 是否有其他替代方案? Analog Devices 生产的许多半传统 IC 都用于为氙闪光灯充电、但我在寻找合适的有源 IC 来实现这一目的。 您能帮我解决这个问题吗、或者至少给我推荐搜索方向吗? 变压器可采用定制绕线设计。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    感谢您联系我们。  LM5180是一个不错的选择、尤其是当高输出电压需要输出调节时。 TI 还有其他反激式器件、您可以在 TI.com 上单击"产品"选项卡进行选择、然后转到交流/直流和直流/直流转换器(集成式 FET)页面:

    然后向下滚动、可以看到隔离部分、在该部分下有反激式产品摘要页面。 您可以在此处选择合适的器件。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao