Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户在4S1P LFP 电池中遇到了一个问题。 充满电时 V = 14V (每节电池3.5V)。
设置 V TERM=150mV、I 200mA。 RSOCL= 1。
但是、由于 LFP 中的电池电压一致性较差、某些电池将首先达到3.7V 并在满足有效充电条件之前触发 OVP。 Current > 200mA、此时 RSOC=99%。
在这种情况下、任何配置都可以提供帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户在4S1P LFP 电池中遇到了一个问题。 充满电时 V = 14V (每节电池3.5V)。
设置 V TERM=150mV、I 200mA。 RSOCL= 1。
但是、由于 LFP 中的电池电压一致性较差、某些电池将首先达到3.7V 并在满足有效充电条件之前触发 OVP。 Current > 200mA、此时 RSOC=99%。
在这种情况下、任何配置都可以提供帮助吗?