This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:由于电芯一致性不佳、LFP 电芯无法满足有效的充电终止条件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411978/bq40z50-lfp-cell-cannot-meet-valid-charge-termination-condition-due-to-poor-cell-consistency

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户在4S1P LFP 电池中遇到了一个问题。 充满电时 V = 14V (每节电池3.5V)。

设置 V TERM=150mV、I 200mA。 RSOCL= 1。  

但是、由于 LFP 中的电池电压一致性较差、某些电池将首先达到3.7V 并在满足有效充电条件之前触发 OVP。 Current > 200mA、此时 RSOC=99%。  

在这种情况下、任何配置都可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    该电量监测计中是否已启用电芯均衡功能? 如果您可以共享电量计设置的.gg 文件和出现的 bqStudio .log 文件、我们可以更深入地研究该问题。

    Regardsm

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony。  

    进行测试以发现 CB 无法正常工作。 您能帮助介绍一下基于晶体管的外部 CB 电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    您能否确认晶体管的方向? 与参考设计相比、方向似乎反向:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您分享的图片是 MOSFET、客户正在使用晶体管做 CB。 我认为方向是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    理解、如果方向正确、那么我认为硬件可以。 您能否共享有关电量计设置的.gg 文件和上述情况的 bqStudio 日志文件、以便我们对电量计进行更深入的了解?

    此致、

    Anthony