This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:当 UCC28C45的双管反激式拓扑中的输出功率大于300W 时、TL431将被还原

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413245/ucc28c45-tl431-will-be-demanged-when-the-output-power-is-over-than-300w-in-dual-tube-flyback-topology-of-ucc28c45

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

客户使用的是 UCC28C45设计的双管反激式电源、其输入电压为85-265VAC、输出电压为24VDC。 如果输出功率大于300W、TL431将损坏、输出电压将为0。 变压器磁通量就足够了。 下图显示了360W 输出状态下 TL431基准的电压波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    -电源设计的额定功率是多少? 它是否低于360W?

    -发生这种问题时,输出电压会发生什么情况?  

    -当发生此问题以进行更好的调试时、您能否分享以下波形?

    (VDD DRV-GND)、(DRV-GND)、(VS-GND)、(FB-GND)、(CS-GND)。 请在器件的引脚处进行探测。 请指定 VIN 和负载电流。

    谢谢你