This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412268/power-management-forum

器件型号:BQ21080
主题中讨论的其他器件:BQ25180

工具与软件:

大家好!

我们使用 bq21080芯片、而测试板(EVM)是 bq25180。  

 以上图片显示了我们的设置。 ICHG 为500mA、ITERM 为 ICHG 的10%。

我们将其置于45°C 箱中并开始充电。 最初、它以500mA 充电、但当 SET 的内部温度达到48°C 时充电停止。

NTC 设置也按照指南进行。  

当我思考这个问题时、充电应该在100mA 处于45°C 范围内、但不会以这种方式运行。 什么地方出错了?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hojin、

     当设备停止充电时、您能否提供寄存器设置?  

    BQ21080具有热保护(TSHUT)和热调节(THERMREG)功能、可防止 IC 因过热而损坏(请参阅 BQ21080数据表的第19页)。 如果 IC 处于热调节状态(Reg0x00 bit 1 ="1")、则充电电流可能会显著降低。

    [报价 userid="533693" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412268/power-management-forum 当我想到它时、充电电压应该是100mA 在45°C 范围内、但是它不是这样运行的。 可能有什么问题?

    TS 设置与电池温度相关。 在 BQ25180 EVM 上、可以调整电位器以实现不同的 VTS 值、并仿真不同的电池温度。 有关 TS 功能的更多信息、请参阅 BQ21080数据表的第22页。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec Lehman

    这是寄存器设置。  请检查此值是否与充电停止有关。  

    bq21080_SET_INPUT_CURRENT_LIMIT ()+ CURRENT_LIMIT[1100]
    bq21080_SET_PRECHARGE_CURRENT ()+ PRE_CHARGE_CURRENT[0]
    bq21080_SET_CHARGE_CURRENT_LIMIT ()+ CHARGE_CURRENT_LIMIT[500]
    bq21080_SET_BATTERY_VOLTAGE_LIMIT ()+ BATTERY_VOLTAGE[4200]
    bq21080_SET_TERMINATION_CURRENT ()+ TERMINATION_CURRENT[10]
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x00]= 0x61
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x01]= 0x00
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x02]= 0x00
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x03]= 0x46
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x04]= 0x4D
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x05]= 0x6C
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x06]= 0xD3
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x07]= 0x8B
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x08]= 0x4F
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x09]= 0x00
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x0A]= 0x41
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x0B]= 0xA2
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x0C]= 0xC0

    我将检查您提到的 TSHUT 和 THERMREG。  

    此致、

    柳弘珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hojin、

    感谢您提供寄存器设置。 充电似乎已终止、因为 CHG_STAT 报告"充电完成或主机禁用充电"。

    您能否测量 BAT 引脚上的电压?  您使用的是真实的电池电芯还是电池模拟器/电子负载?

    此致、

    Alec Lehman