This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:0.01A 至6A 和0.01A 至4A 的负载转换

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413136/tps54j061-load-transition-from-0-01a-to-6a-and-0-01a-to-4a

器件型号:TPS54J061

工具与软件:

您好!

我们是否有关于0.01A 至6A 和0.01A 至4A 负载转换的任何数据? 就像数据表中的图?

如果不能、您能帮忙做一个简单的测试并将波形发送给我吗?

谢谢你

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  
    正在离线。  

    此致!  

    Ryan