This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQKEYPACKAGER 和 BQKEYPROGRAMMR 程序

Guru**** 2384280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQKEYPACKAGER, BQ40Z80, BQKEYPROGRAMMER, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409308/bq40z80-bqkeypackager-and-bqkeyprogrammer-programmes

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQKEYPACKAGER、BQKEYPROGRAMMR、 BQSTUDIO

工具与软件:

大家好

我对 BQKEYPACKAGER 和 BQKEYPROGRAMMR 程序有一些疑问。 我正在等待您的支持

  • bqKey Packager 中 SHA1认证密钥 F 和密钥 C 的区别是什么?
  • 我们使用"评论"的目的是什么? 您能提供一个有关这方面的示例应用吗?
  • 什么是 FlashStream 文件及其作用?
  • 钥匙编程是否有限制系统? 限制大规模生产且不会导致间歇性生产出现问题的系统。

您还能否共享 BQKEYPACKAGER 和 BQKEYPROGRAMMR 的文档

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    键 F 和键 C 是标准分离式 SHA1键组件。

    注释仅供文档参考。 客户可以使用此功能。

    FlashStream: [常见问题解答] BQSTUDIO:TI BMS 闪存流文件格式是什么? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    文档是应用程序的一部分、可通过"帮助"菜单(帮助->帮助)获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dominik

    我们曾尝试使用 BQKEYPACKAGER 和 BQKEYPROGRAMMR 程序、但没成功。 以下是我们遵循的步骤、如果您能就我们可能犯的错误提供指导、我们将不胜感激:

    • 我们使用 BQKeyPackager 程序生成了 SHA1密钥。
    • 我们  使用 BQKeyProgrammer 软件将密钥编程到 bq40z80 IC 中。
    • 密钥已成功验证。
    • 执行了上电复位。
    • 我们使用 Battery Management Studio (bqStudio)连接到器件 、并    在 Auth 配置 寄存器中设置 legacy_SHA1和 SHA1_secure 位。
    • 然后、我们尝试通过   Battery Management Studio 中的"SHA 验证"部分进行身份验证、输入密钥和提问、但身份验证过程失败。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保已编程正确的密钥数据。 您的第一个问题是关于密钥 F 和密钥 C、因此我想确保您实际将正确的密钥 F 和密钥 C 用于 SHA1身份验证密钥。

    如需更多信息、请参阅此长主题(带有指向应用手册和常见问题解答的链接): e2e.ti.com/.../bq40z50-r2-fuel-gauge-authentication-using-encryption-key

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dominik

    如第一个随附的图像所示、我使用密钥 F 和密钥 C 成功生成了 SHA1密钥、而没有任何问题。 但是、在执行上电/复位并尝试使用该密钥进行身份验证(如第二个和第三个随附的图像中所示)后、 摘要 值不匹配、导致身份验证失败。 我已经概述了我在上面遵循的步骤。 在这个过程中、我可能会出什么问题?

    此致

    Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果响应有差异、请检查新的电量计和您编程的电量计、以检查电量计是否使用了您编程的钥匙。