This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412598/bq25672-bq25672

器件型号:BQ25672

工具与软件:

我将使用 BQ25672 IC、并针对1S、2S、3S 或4S 等串联配置对寄存器进行编程。 我会设置寄存器、但想永久锁定它们。 即使断电、它也应保留配置的值。

例如、默认情况下、IC 读取一节电池配置。 通过编程、我将其设置为2S 配置。 复位后、或者如果我拔下插头插回、它应该会保留2S 配置、直到我再次更改它。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puppala:

    该充电器可通过下拉电阻进行编程。 PROG 引脚可设置电芯数和开关频率以及默认充电设置:

    ILIM_HIZ 引脚还设置输入电流限制:

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared Baxter:

    PROG 引脚能够根据程序设置1s、2s 或3s 等值、但这些设置不会永久存储。 断电后、它默认为初始状态。 无论程序中设置的值如何(例如、1s/4.2V 或2s/8.4V)、 默认情况下都应保留该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puppala:

    充电器没有存储器、因此寄存器值将在上电复位期间复位。

    此致、

    Jared Baxter