This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:用作反相降压/升压

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412365/lmr43610-use-as-an-inverting-buck-boost

器件型号:LMR43610

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我正在寻找能够实现以下规格的器件。

输入电压:3.5V~7.2V
VOUT:-10V
输出电流:0.3mA
强制 PWM

是否可以使用 LMR43610MB3RPER 反相降压/升压来实现这一点?

请告诉我是否有更低成本的方法来实现这一点。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据您的规格、LMR43610应该可以工作。

    但是、您必须检查几项以确保实现良好的 IBB 设计。

    最好在 EVM 上对其进行测试、

    此外、我在此处附上了一份应用手册、可能会有所帮助。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../7245.snva856a.pdf