This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:绝对最大额定值

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412396/lm2674-absolute-maximum-ratings

器件型号:LM2674

工具与软件:

嗨、团队:

接地的最大开关电压为-1V。 这是否意味着-2V 之类的器件可以接受、但-0.1V 之类的器件不可以接受?
另外、Boost 引脚电压是 VSW+8V、但在我的测量电路中、它是 VSW+10V。
是否存在任何可能的问题或对策?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    负额定值意味着比-1V 更负的电压可能会产生问题;例如-2V 可能会产生问题。

    VSW+8V 额定值是指在升压引脚上强制施加的电压。  如果您测量的+10V 是真实的、那么它可能不会太差。

    在测量这些电压时需要非常小心、因为您可能看到的过压可能比实际发生的多。

    这可能是由于"充电探头"上的接地导线造成的。  最好使用"尖头与桶" 测量方法来测量

    高速信号。  更好的方法是使用快速差分探头。

    此外、请确保您具有良好的 PCB 布局。

    谢谢