This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BATFET's 二极管

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413062/bq25798-batfet-s-diode

器件型号:BQ25798

工具与软件:

我打算将锂离子电池连接到 BAT 端子。
在此 IC 的方框图中、BATFET 上有一个寄生二极管。
我假设、即使 BATFET 关闭、电流也会继续从 BAT 流过 SYS 端子。
问题1。 如果将负载连接到 SYS 端子、那么在 BATFET 关闭时将有多大的电流流动?
问题2。 如果电池直接连接到 BAT 端子、是否存在电池放电至低于最小放电电压的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasunori:

    关于 Q1、无论是在应用 VBUS 时(充电器处于 DPM 状态)还是在无 VBUS (或 EN_HIZ=1)时、都无法关闭从 BAT 到 SYS 的电流以防止补充模式。  在不施加 VBUS 的情况下、添加外部 shipFET 允许在运输或关断模式下通过 BATP 引脚降低电池 IQ 并防止电流从电池流向 SYS。  遗憾的是、当应用 VBUS 时、没有用户位可用于关闭外部 shipFET。

    关于 Q2、是的。  充电器依靠电池包保护器来防止电池过度放电。

    此致、

    Jeff