请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 主题中讨论的其他器件:TPS25221、
工具与软件:
您好、
客户需要用20-30V 的输入电压给超级电容充电、要求芯片输入电压高于40V、充电电压0-20V、超级电容150F、充电电流约2A。 客户参考了 BQ25798+TPS25221解决方案、但 BQ25798的输入电压相对较低。 有没有更好的解决方案建议?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此致、
Jeff