This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:栅极驱动能力

Guru**** 2502125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, CSD19533Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413479/lm5050-1-gate-drive-capability

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: CSD19533Q5A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划在具有以下规格的 ORing 应用中使用 LM5050-1控制器:

输入电压:37V 至54.6V
输出电流:60A 持续120A 峰值


我们计划使用多个 CSD19533Q5A (3或4)。

1.请建议3个或4个 FET 是否足够,或者我们是否需要使用更多?
2. LM5050-1是否能够提供足够的电流来驱动所有这些 FET?如何计算?  
LM5050-1是否适用于此规格和应用、或者我们是否应考虑为此应用使用任何其他理想二极管控制器?

此致、
Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    1.所选的 FET 数量可能不足。 假设每个 FET 具有30A 电流、则 PD 将为9W。  

    是的、LM5050-1可以驱动并联 FET。

    3.可以在这里使用 LM5050-1。

    此致、

    Shiven Dhir