This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:学习周期失败、充电周期后 FC 未设置。

Guru**** 2543210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406417/bq40z80-learning-cycle-failing-fc-not-setting-after-charge-cycle

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

您好!

我很难获取当前电池配置来完成学习周期。  

我的电池是3.2V,配置为2s 的2000mA LiFePo4电池。 我一直在电池平衡方面遇到一些问题、这些问题将在放电周期的日志中可见、这是否会导致任何问题?

在充电周期中、当充电终止时、FC 位不会置位。 我 始终在充电后让弛豫期继续、并且 LStatus 不会变为0x05。 它停留在0x04。

我已经尝试了2种不同的电池化学物质获得通过 GPC 工具没有运气。  

这是我在过去几个月中接受过培训的第3种电池配置、能够成功完成前两种配置、这给我带来了问题。  

我已将 BQStudio 中的日志作为我最近一次学习周期尝试的附件、当我访问 officee2e.ti.com/.../LCLogs.log时、将立即发布.gg 文件。 我们会继续尝试并同时找到解决方案、如果有任何问题、我们也会更新。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是.gg 文件。 另外、在第一个 post.e2e.ti.com/.../LC.gg.csve2e.ti.com/.../3480.LCLogs.log 中重新上传日志文件似乎失败了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermaans:

    电池单元的不平衡非常令人担忧。 我建议尝试使电池单元平衡。 您还能向我分享一下显示匹配的 ChemID 的 GPCCHEM 报告吗? 您能否还告诉我您正在使用的电池的数据表。 我想验证所有设置是否正确。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢你的回应,并 对 我方面的延迟表示歉意。

    自上次发布以来、我已重新校准了我的设备、我发现它报告错误、因此在开始时肯定犯了一个错误。 我还提高了电池平衡。

    然后、我重新进行了 BatChem 分析、并启动了新的学习周期。 遗憾的是、在充电周期结束后、我再次出现故障。 FC 未设置、 LStatus 保持在0x04。  

     我正在附上所有的数据,因为我已经重新校准: e2e.ti.com/.../bqStudioExport.gg.csve2e.ti.com/.../Datasheet_5F00_IFR18650.pdfe2e.ti.com/.../8233.GPCPackaged.zipe2e.ti.com/.../8233.GPCReport.zipe2e.ti.com/.../Learning-Cycle-Logs.log,我想我们可以忽略以前的日志。 并附加了电池数据表。

    注意 A 在打开的接线柱上错误、电池容量实际上是1500mA  

    非常感谢、期待您的答复

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermaans:

    我认为电池未正确充电。 请为电池包充电至7.3V、然后在7.3V 下进行恒压充电、并逐渐降低至约50mA。 在日志中、我看到电压并没有一直上升到7.3V、并且在它逐渐下降时也没有保持恒定。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我做了一些调整、电池组现在充电至7.3V、并逐渐充电至50mA。 我还将充电电流降至300mA、使其与电池规格更内联。 在我看来、当逐渐变小时、CV 充电区域中的电压足够稳定。 很遗憾、FC 未设置仍然存在相同的问题。 我正在附加我的最新学习周期尝试日志。 您是否认为电池化学特性合适?  

    我目前正在为不同的电池组进行学习周期、我将在大约一周时间内回到这个周期、再给它一次机会。  

    此致、

    Hermaans.e2e.ti.com/.../LC-Logs.log