This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810DDSDR

Guru**** 2826795 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413389/lp5810-lp5810ddsdr

器件型号:LP5810

工具与软件:

您好!

我正在尝试编写一些 Arduino 固件以使用 LP5810。 更具体地说就是 LP5810DDSDR。 DS 基准 

我发现数据表提供了高级编码参考(第24-25页、第10.2.3.2-3节)、但它似乎适用于您的 矩阵驱动器器件。

此外、我在寻找更详细的寄存器映射并 在论坛上找到了参考、但似乎也适用于矩阵器件。

所以、最终、我要寻找一些高级 编程过程和/或者示例 4 LED 非矩阵驱动器解决方案。 此外、我希望此器件变体的更详细的寄存器映射(如果可用)。  

我不需要任何与动画相关的复杂内容;只需解释如何打开每个通道以及如何通过模拟/调光控制亮度就够了。

Arduino 代码和/或库示例也很好、但可以理解是否不可用(我在 Github 上找不到任何公开内容)。

这里是我将其与配合使用的设计所对应的相关硬件块、供参考。

进行以上操作后、我 将把 QBL8RGB25C0 RGB LED 连接到接头 J2上的 LP5810输出端。

我将 Adafruit Itsybitsy M0编程 为我的主机处理器、并且已经对该部件执行了 I2C 读取/写入函数。

我能够确认我可以正确地读取和写入值到器件中、但无法打开任何 LED 通道。

谢谢!

此致、

Kris Bahar