This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:当输出负载时、电感电流和工作频率变化显著、工作频率高于谐振频率。

Guru**** 2385170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413615/ucc25600-when-the-output-is-loaded-the-inductor-current-and-operating-frequency-vary-significantly-and-the-operating-frequency-is-higher-than-the-resonant-frequency

器件型号:UCC25600

工具与软件:

如标题所述、电感器电流在满负载输出时波动显著。 这是什么原因呢?

可参考以下两幅图。

输入电压:405V、输出电压:580V、输出功率:2400W、拓扑:全桥 LLC

K=7、Lm=175uH、LR=25uH、Cr=0.06uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在示波器图中、振荡器频率和负载电流似乎在变化。  电压环路看起来不稳定。

    我建议使用网络分析器检查电压环路、以检查和重置相位 A 增益裕度。

    您需要超过45度的相位裕度才能确保稳定性和大于3dB 的增益裕度。  一旦重新补偿电压环路、该问题应该会消失。

    此致、