This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:灌电流和拉电流模式期间的电流流动

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410078/tps25751-current-flow-during-sink-and-source-modes

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

您好!

我想了解 IC 分别处于拉电流模式和灌电流模式时的电流。 具体来说、是两种模式期间消耗的功率。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:  

    感谢您联系我们!

    TPS25751具有内部拉电流电源路径(PP5V)、其中电流从 PP5V (5V 输入)流向 VBUS。 当器件灌电流时、电流从 VBUS 流向 PPHV。 PPHV 是一种双向电源路径、当与外部 DCDC 配对使用时、也可用于提供>5V 的电源。

    请见部分  8.3.2电源管理 热性能规格。  

      

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。 在我的应用中、我将 IC 与 BQ25756配合使用、与 https://www.ti.com/tool/PMP41062类似。 正如我所理解的、这里有两个功率分布。 一个用于为 IC 供电、另一个用于在 Type C 端口与电池之间流动、以便为电池充电(IC 作为灌电流)或为负载充电(IC 作为拉电流)。

    我将提出2个案例。
    1. IC 作为电源(电池为 Type-C 连接器供电):   
      -由电池提供的电源被转换为5V 和3.3V、它们分别在 PP5V 和 VIN_3V3上提供给 TPS25751 IC。 PP5V 为 VBUS 供电。 如果 VIN_3V3不可用、则器件会进入电池无电模式、并使用 VBUS 为 IC 供电。

      -电池供电至 Type C 端口、 BQ25756根据 TPS25751 IC 提供电压并提供给负载。

    2. IC 作为受电方(电池  通过 Type C 连接器的电源充电):
      -从 C 型连接器的 VBUS 被提供给 IC , IC 在无电电池模式下启动,并为 PPHV 电源轨上电。 ( 在这种情况下也使用电池电源为 IC 供电吗?)
      - BQ25756根据 TPS25751 IC 转换从 Type C 端口接收的电源并为电池供电。

    我的理解是否正确?

    如果我回答正确、是否可以执行以下任一操作:
    1.无论 IC 处于灌入模式或拉电流模式、在 Type c 端口未连接任何器件时使用 MOSFET 切断 VIN_3V3上的电源(从而关闭 IC)。 这是为了减少睡眠模式电流。

    2.  如果在端口上连接了一个负载,即 IC 处于拉电流模式,断开电池,使其不向负载提供任何电源(以防止电池放电超过一定的电平)。 但它不会影响 IC 处于灌入模式(即电池正在充电)时的功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:  

    感谢您的详细答复。 我会在星期三之前审查并回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    请更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:  

    请在下面查看我的反馈:

    1. IC 作为供电方

    [报价 userid="562942" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410078/tps25751-current-flow-during-sink-and-source-modes/5401133 #5401133"]-电池供电转换为5V 和3.3V、分别通过 PP5V 和 VIN_3V3为 TPS25751 IC 提供。 PP5V 为 VBUS 上电。

    您的理解是正确的。  

    如果 VIN_3V3不可用、器件将进入电池电量耗尽模式、使用 VBUS 供电为 IC 加电。

    澄清一下、 当 VIN3V3不可用且 VBUS 上有电源时、TPS25751支持电池无电启动。 这种情况是器件作为运行时的情况 功率耗散 、不是源代码。  

    IC 作为受电方

    [报价 userid="562942" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410078/tps25751-current-flow-during-sink-and-source-modes/5401133 #5401133"] -来自 Type C 连接器的 VBUS 被提供给 IC、IC 以电池无电模式启动并为 PPHV 电源轨上电。 ( 在这种情况下也使用用于为 IC 供电的电池功率吗?)

    如上所述、如果器件仅由 VBUS 供电(即由拉电流端口伙伴供电)、则它将处于电池电量耗尽状态。  通过 VBUS 输入供电时、VBUS 上的电压通过 LDO 降压至 LDO_3V3 (请参阅数据表中的下图)

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1. 当 type c 端口未连接任何元件时、无论处于灌入模式或拉取模式、使用 IC 都会切断 VIN_3V3上的电源(从而关闭 IC)。 这是为了降低睡眠模式电流。[/QUOT]

    这应该没有问题。 我建议测试此实现方案、以确保器件启动时行为正常。  

    [报价 userid="562942" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410078/tps25751-current-flow-during-sink-and-source-modes/5401133 #5401133"] 如果端口连接了负载(即 IC 处于拉电流模式)、请断开电池连接以使其不向负载提供任何电源(以防止电池放电超过特定电平)。 但它不会影响 IC 处于灌入模式(即电池正在充电)时的功能。
    [报价]

    您还可以向 PD 控制器发出4CC 命令、以在需要时交换电源角色。 例如、如果 IC 处于拉电流模式、并且电池放电至特定电平、则您可以切换到灌电流、如果适用、所连接的器件将开始拉电流。  

    此致、  

    Aya Khedr