This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA-Q1:步进电机驱动输出波形

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410375/tpl7407la-q1-stepper-motor-drive-output-waveform

器件型号:TPL7407LA-Q1

工具与软件:

我们使用 TPL7407LA-Q1驱动步进电机(12V、单极、120Ω)、但输出波形异常、请帮助分析它。 电路图如下所示、  

输入和输出波形页面也如下所示、黄色是 PWM 输入信号(IN1)、绿色是 OUT1的输出波形、理论上当 IN1为低电平时、OUT1应为高电平、如何形成类似波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    所有通道1-4上是否都会发生这种情况?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    这看起来不像 ULN 出现故障-可能这里发生了一些 LC 振荡行为。 发生这种情况时、您是否可以尝试在 L15的任一侧进行探测?

    谢谢!

    Patrick