This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:使用 LM431建立过压和欠压保护电路

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TPS3762, LM431, TLA431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413605/lm431-making-an-over-voltage-and-under-voltage-protection-circuit-using-the-lm431

器件型号:LM431
主题中讨论的其他器件:TPS3762TLA431、TL431

工具与软件:

我正在尝试构建以下电路、但我对它的工作原理以及无标签无源器件的尺寸感到困惑。 如果我正确理解、当 V+处于下限和上限之间时、栅极电压几乎为0、NPN 将开路、但当 V+超出该范围时、NPN 将导通并将连接接地。 那么、对于未贴标签的器件、电阻器、电容器和二极管的任何值都有效吗? 或者是否可以调整它们的大小。

谢谢你

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    有几种方法可用于过压和欠压保护、也称为"窗口"电压保护:

    1.使用电压监控器 IC

    按照该方法、所有窗口电压监控功能都集成在一个芯片中。 这样可以简化设计并提供更高的精度。 例如、TPS3762 可直接连接到高达65V 的电源轨、从而持续监测过压(OV)和欠压(UV)(也称为"窗口")条件。 这样可以消除许多由电阻器和晶体管尺寸决定的误差和潜在错误、这些误差和错误都是必不可少的。 您可以选择此零件的可调版本或固定版本。

    您要尝试监测什么电压电平?

    2.使用多个并联电压基准

    这种方法可以通过多种不同的电路配置来实现。 一个示例是 LM431数据表中的示例。 该方法使用电阻器将来自电源轨的电压分压到一个在满足所需阈值时将为2.5V 的值。 发生这种情况时、LM431会开始传导电流或停止传导电流、具体取决于您是实施窗口的过压还是欠压侧。  

    如果您愿意考虑非常相似但略有不同的电路配置、本应用手册将详细介绍如何设计此电路:

    https://www.ti.com/lit/an/slva987a/slva987a.pdf 

    虽然整个应用手册对您有所帮助、但第10页的第6节可能正是您要寻找的内容。 此外、 https://www.ti.com/lit/an/snvaa58/snvaa58.pdf 很好地介绍了并联电压基准在此应用中的工作方式、但并未显示窗口电压保护示例。 LM431、TL431或 TLA431都是此应用中值得考虑的器件。

    谢谢!

    Jackson