This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:使用 GPCRB 工具、但收到无法从 GG 文件提取 Ra 表的错误

Guru**** 2813355 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377525/bq28z610evm-532-using-the-gpcrb-tool-but-getting-an-error-that-ra-table-could-not-be-extracted-from-gg-file

器件型号:BQ28Z610EVM-532
Thread 中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIO

工具与软件:

上周、我执行了 GPCRB 过程来优化低温下的电量监测。 但是、监测计之前已经对学习周期进行了一些学习。 我执行了 GPCRB 过程,现在知道这是一个问题,并在我发送了 zip 文件后得到了错误:

计算引擎报告了以下误差:
错误:无法从 GG 文件中提取 RA 表。 确保 chem ID 已全新编程且未进行任何学习。 标志 ff55或 FFFF 应为0

因此本周我对 chem Id Fresh 进行编程、并且我确认在我再次开始该过程之前 Ra 表显示的标志为 FF55和 FFFF。 然后我发送了数据、但收到同样的错误:
计算引擎报告了以下误差:
错误:无法从 GG 文件中提取 RA 表。 确保 chem ID 已全新编程且未进行任何学习。 标志 ff55或 FFFF 应为0

为什么会这样呢? 化学 ID 已全新编程、并且在开始之前标志为 FF55 FFFF。  

谢谢!
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6574.GPCRB.zipHere是我的 zip 文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    我检查了您上传的 zip 文件中的 gg 文件、标记为55和00。  

    您需要做的是将 ChemID 重新编程到电量计中、然后导出 gg 文件。 您无需再次运行测试。 使用您已收集的相同数据、但在提交之前请确保 gg 文件具有正确设置的标志。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回应 Nick。 我在重新编程 chem IDe2e.ti.com/.../K4.zip 后重新提交

    但我得到以下误差



    它没有指定出了什么问题、但可能是该过程中出现了什么问题? 您知道这可能来自什么吗? 直到最后一个阶段后我才停止日志(我通常在晚上放电,然后让它在晚上放松,然后我在早上停止日志)

    会不会是这样? 我是否应该尝试删除部分日志文件? 或者在充电、放松、设置温度、放电、放松过程中是否出现了其他问题?

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    请将您提交到该工具的 zip 文件发送给我、以便我检查它。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、我在之前的邮件中附上了内容

    e2e.ti.com/.../0003.K4.zip

    非常感谢大家的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    很抱歉、我在您的上一封邮件中遗漏了该内容。 我认为问题是第0列应该是已用时间、而不是时间戳。 GPCRB 工具预计此列将始终增加。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢。 我修改了 roomtemp 和 lowtemp csv 文件、在这里为已用时间创建了一个新列。 它仍然没有获取它、因此我将时间列格式化为"常规"单元格、而不是时间格式化的单元格。 我有一个与 GPCRB 文档中所示的示例完全相同的错误、但它仍然给出相同的错误。 我还更改了配置文件以添加"Time"、"V"、"I"和"T"等新列

    我在这里还有其他一些格式问题吗?
    e2e.ti.com/.../K6.zip

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    似乎仍然存在格式问题。 "已用时间"列仍然存在一些格式问题。 有时会显示"#value!"

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您提供的信息。 我能够获得正确的格式、然后返回 GPCRB 结果。

    我编程了新的 chemDAT ID、然后导入了新的 gg。 两者均来自 GPCRB 输出。

    但是、在低温条件下、我看到在低温条件下具有0% SoC 的保持。

    我有一个简单的设置、只将电池连接到监测计、我使用电源进行充电和放电。 连接到电量监测计的 PACK+和 PACK-。 我使用1A 电流充电

    我看到、在0C 时、需要很长时间才能达到1% SoC、充电时间约为16分钟。 我认为 HOLD 设置存在一些问题(例如 LOCK0位、但我禁用了该位)、因此我在25°C 时尝试了相同的场景、只需充电3分钟即可将 SoC 从0%增加到1%。 我知道在低温条件下、由于电池单元的阻抗较高、它应该需要更长的时间、但我认为某些设置在这里会有一些问题。


    0C 和25C  


    是否有特定设置导致冷时保持这种状态? 奇怪的是、我在没有 GPCRB 输出的情况下进行了一些测试、但它没有这么长的保持时间。 我认为 GPCRB 可能发生了一些变化、从而导致了这一问题。 也许高级充电算法的"低温充电"部分有什么内容吗? 以下是我的电量监测计文件:

    e2e.ti.com/.../GPCRB_5F00_Loaded_5F00_HoldAtCold.gg.csv

    0°C 和25°C 的日志结果(快速测试): e2e.ti.com/.../0C_5F00_Charge_5F00_BadHold.loge2e.ti.com/.../25C_5F00_Charge_5F00_HoldQuestion.log

    如果您需要我创建一个新问题、请告诉我、因为这是另一个主题。 感谢你的帮助


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    请允许我花些时间来看看这个。 您还能将电量计中的当前 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6076.GPCRB_5F00_Loaded_5F00_HoldAtCold.gg.csv

    您好、Nick。

    感谢您的帮助! GG 文件已附加在我之前的消息中、但我也将其附加在此处。 我怀疑这与低温充电部分相关、因为在0% SoC 下的保持仅在0°C 时发生、而不是在25°C 时发生。 但是、我不知道如何配置它、除了默认值、TRM 对低温充电没有太大评价。

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、  

    感谢您提供 gg 文件。 您在上一次的回复中肯定忽略了该内容。 您还能将您从 GPCRB 工具获取的报告 zip 文件发送给我吗、还能将电量计中的 srec 文件发送给我吗? 首先、我想验证报告 zip 中给出的文件是否已成功编程、以涵盖所有基址。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPCRB_5F00_Results1.zip

    谢谢您、Nick、我导出了一个 SREC 文件、然后将其与 GPCRB 工具的结果一起放入一个 zip 文件夹中

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    我对数据存储器中的设置进行了一些更改。 我看到 Ra 表未根据 zip 文件中的 gg_out 文件正确更新。 我进行了更新、请尝试这个新的 srec 文件、然后告诉我它是否可以解决您所看到的问题。  

    e2e.ti.com/.../KELVIN.srec

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Nick!

    我在 BQ studio 的编程选项卡中加载了 SREC 文件。 我看到 Ra 表更新:



    现在、我将在0°C 条件下开始基本放电测试。 希望100% SoC 和0% SoC (充电期间)不会发生保持。 我会让你知道结果,当它完成,谢谢!!

    此致!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    听起来不错,让我保持更新!

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。

    它解决了放电期间的保持问题。 在0C 时从100%下降到99%不再需要很长时间、因此这起作用。 但对于在0C 下充电、保持仍然存在。 在电源产生1A 电流的情况下、从0%变为1%大约需要20分钟:



    e2e.ti.com/.../0C_5F00_Charge_5F00_Hold_5F00_NewSettings.log

    这之前在室温下确实发生了、我收到了 Jonny 的建议以禁用 lock0位。 这确实解决了室温下的问题、但在低温条件下、我看到充电开始时仍然发生这种情况(我确认 lock0位仍被禁用)

    我这次所做的一件事是当电池电压为6.0V 时开始充电。 (放电电压设置为6.2V)。 根据我的理解、电量监测计应该在充电后很快就会增加 SoC、对吧? 是否有其他我可能有错误的设置导致在冷充电开始时保持这种状态? 我需要在0C 时进行更多充电循环才能学习吗?

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    您能否向我发送在电量计上编程的当前 srec 文件。 我可以浏览设置、看看 是否有任何其他内容 需要更改。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、这是您给我的 SREC、我没有做任何更改、只是加载了 SREC、在0C 进行了充电测试、然后在0C 进行了放电测试。 这里是(它不允许我直接附加 SREC ,所以我把它与我的 gg 文件在一个 zip 文件中):
    e2e.ti.com/.../NewSettings_5F00_HoldAtColdCharge.zip

    感谢所有的支持!
    开尔文



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    感谢您发送我的新文件、请允许我花些时间复查它们。 我需要了最新的 SREC、因为电量监测计每个周期都会更新 QMax 和 Ra 表等参数。 我只想让所有设置保持最新。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,非常感谢! 它们可能已更新、因为我在0°C 和-10°C 完成了2个周期

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    抱歉、我目前在工作中非常落后。 我应该在本周晚些时候回到你的身边。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,非常感谢所有的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    是否可以获取完整的 bqstudio 日志文件、我想查看一些其他寄存器以帮助我缩小问题的根本原因。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我在0C 时收集了充电周期的日志文件。 日志如下: e2e.ti.com/.../Charge_5F00_0C_5F00_Hold_5F00_LOG.log

    这恰好是一个夸大其词的情况。 之前、在1A 恒定充电下、从0%充电至1%大约需要20分钟。 这一次花费了更长的时间:



    如果您需要我在不同场景中收集更多日志、请告诉我

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    您看到的这个问题非常奇怪、可能需要大量的时间才能尝试新设置。 您是否能够将 充电项收尾电流更改为50mA。 然后运行2个周期的充电、休息、放电、休息。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick 的建议。 我现在开始这样做。 我发送的 GPCRB 测试是在-10°C (室温和-10°C)下完成的。 如果我想针对0°C 或-10°C 进行优化、我应该在 0°C 时进行充电、静止、放电、静止的2个周期吗? 或者只是在室温下执行循环、然后在之后下降到0°C。

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    在-10°C 下进行循环、因为这是您针对温度计进行优化的温度。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢、此电池的额定充电温度仅为0C、因此我将在0C 时进行循环。

    另外、我可以将电流降至6.0V 而不是6.2V 吗? (我列出的完全放电设定电压是6.2V)。 我的设置只是将电池本身连接到电量监测计、并使用电源进行充电和放电。 如果我放电至6.0V 而不是6.2V、它是否会学习到任何错误信息?

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    不可以、您应该放电至6.2V、因为这是电量监测计上设置的终止电压。 这会影响监测计学习。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、所以我认为这是导致这个问题的原因。 在之前的几个周期中、我放电至6.0V。

    那么、我如何让它"未学习"之前的6.0V 周期? 我可以不可以只进行充电和放电循环、但这次只放电到6.2V、会进行调整? 或者我是否必须对您之前发送的 GPCRB 输出重新编程、然后执行周期?

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    我认为没有必要忘记先前的周期。 您可以只运行额外的循环、监测计会随着它继续学习而调整。 但是、我建议对 GPCRB 输出进行重新编程、并进行我们之前所做的其他更改、然后重新开始。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我做了你的建议,报告 GPCRB 的输出,然后让它在0C,这一次只放电到6.2V。 我进行了几次充电和放电循环、目前大概几十次。 但我仍然看到、在0C 下充电期间、从0%充电至1%需要20分钟。 这种情况在25°C 时不会发生、在我在0°C 时进行 GPCRB 之前也不会发生。

    是不是 GPCRB 数据可能不知何故很糟糕、或者由于接收到错误的数据而变得更糟?

    如果不能、我可能会完全去掉 GPCRB 以进行0°C 充电

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    我可能有一个解决方案、但需要您向我发送电量计中的当前 srec 文件。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nick、这是我的 SREC: e2e.ti.com/.../CurrentSREC_5F00_8_5F00_9.zip

    (我之所以对其进行了压缩、是因为该错误、不允许我直接附加.srec 文件)

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    感谢您提供文件。 请允许我花一些时间对配置进行一些更改。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我找到了一些有助于在冷态充电期间保持0% SoC 的信息。 问题在于、在1A 电流下充电需要10-20分钟才能在0C 温度下从0%充电至1%。 因此在放电周期0C 中、我会在电流从100%变为99%时立即停止放电、然后让电压稳定大约20分钟。 然后我继续放电。 然后当它达到0%、在6500mV 左右(放电电压6200mV)时、我再次停止放电、让电压稳定、然后继续放电至6200mV。 让其休息一下、然后开始充电周期

    在充电周期开始时、我看到0%的保持是固定的。 但是、保持看起来好像刚刚转移到了充电结束、因为现在它会立即从94%增加到100%:

     e2e.ti.com/.../0C_5F00_Charge_5F00_Real.log

    这可能表明测量仪表从 接近0%和100%的学习中受益? 我可以做些什么来阻止从94%跳到100%吗?


    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    很抱歉花了一段时间才回到你的身边。 我是出差去的。 回顾完所有内容后、我认为问题可能出在 IT Gauging Configuration 中的这个设置。 我相信您的电量计上的 CSYNC 位设置为1。 请将此位更改为0 (绿色)、使用此设置运行3个新周期、然后查看这是否修复了跳转。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick 的建议。 现在开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请告诉我测试的结果。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我在0C 下完成了两个周期、充电得到了显著改善! 0%时没有保持、并且不会从94%跳至100%。 但是、在放电期间仍然存在100%保持的问题(在1A 电流下放电大约需要7分钟、从100%变为99%)。 CSYNC 会影响这一点吗? 我看到 CSYNC 允许剩余电量在充电结束时等于满电荷容量。 Full Charge Capacity 是 GPCRB 工具提供的容量值、对吗? 剩余容量是从充电/放电周期中学到的值? 启用该位以便我们利用所学能力难道不是更好吗?

    无论如何、我是否可以更改另一个设置以在0C 放电期间消除100%保持?

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelvin、

    您能将日志文件发送给我吗、以便我查看数据吗? 您是否也可以向我发送最新的 gg 文件。 满电荷容量是监测计在每个周期后计算的值、因此该值会不断更新。 启用该位会导致剩余容量在充电结束时跳变、这也会导致 SOC 跳变、这在您的应用中是不现实的、这就是最好将其保持禁用的原因。

    我需要浏览当前的 gg 文件和日志文件、以确定下一步操作、了解为什么是100%保持。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HoldAt100_5F00_Log.log

    谢谢 Nick! 以上是日志文件。 很抱歉这么久,我忘了在漫长的周末停止日志。

    最新 GG: e2e.ti.com/.../Latest_5F00_gg_5F00_Holdat100_5F00_.gg.gg.csv

    绘制的 SoC 显示了长时间保持: e2e.ti.com/.../Discharge_5F00_Hold_5F00_Log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    感谢您向我发送这些文件。 我需要一些时间来回顾它们。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    很抱歉延迟、我已审阅文件并确定我认为可能是100%暂停的原因。 您能向我发送来自电量计的最新 srec 文件吗? 我需要对最后的数据存储器进行一些更改

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。  

    这是我刚得到的 SREC: e2e.ti.com/.../Newest100Hold.zip

    (我必须将其压缩、因为它不允许我仅附加 SREC 文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    e2e.ti.com/.../forKelvin.srec

    这是更新后的 srec 文件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Nick

    这将在0C 时解决该问题。 这是什么改变了? 我注意到在0C 时没有保持、但我尝试在-10C 时立即使用同样的 SREC 进行放电、在1A 时放电需要7分钟、从100%变为99%。  更改是否足够简单、我可以自己在-10C 下进行更改?

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    每当您使用 GPCRB 工具时、测试都是在0°C 或-10°C 下完成的。 我所做的更改将适用于所有温度。 但是、GPCRB 工具会针对电量计将用于的特定温度优化参数。

    此致。

    Nick